This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:SD 卡引导失败

Guru**** 2855890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652779/beaglebk-sd-card-boot-fails

器件型号:BEAGLEBK

早上好、

我正在尝试更新以从 SD 卡启动 BeagleBone Black、这与我在 SD 卡上安装的这一点有关

     http://beagleboard.org/latest-images 上的 Debian 9.1 2017-08-31 4GB SD LXQT 图像

我已使用   HPUSBDisk-2.2.3.exe 格式化 SD 卡  

并使用              Win32DiskImager 写入映像

我已按照以下步骤操作:

0) 0)断开电源和/或 USB 连接

1) 1)插入 SD 卡

2) 2)按住 S2按钮并插入电源插头

结果是四个 LED 永远不会像描述的那样闪烁、在调试连接器上、我可以看到一个长整型序列的"C"字符。

在我看来、SD 卡读取器损坏了、我该如何检查它?

从 eMMC 启动时没有问题、但我想更改 eMMC 上的映像、这似乎是不可能的。

谢谢

Antonio