This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW:Profinet 从站构建错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642098/ccs-pru-icss-industrial-sw-profinet-slave-build-error

器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
主题中讨论的其他器件:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试开始使用 PRU ICSS Profinet IRT。

我按照  http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_ICSS_Profinet 中的说明成功创建了项目

但是、当我想编译创建的工程时、我会遇到以下 gmake 错误:


gmake:***[全部]错误2.                                      PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x_ARM  
gmaked[1]:***[Profinet slave_IRT_AM335x_arm.out]错误1.        PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x_ARM  
目标"全部"的配方失败                                    Makefile                        /PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x_ARM/AM335x_RELEASE     第201行  
目标'PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x_ARM.out'的配方失败        Makefile                        /PROFINET_SLAVE_IRT_AM335x_ARM/AM335x_RELEASE     第205行

我使用以下组件:

ICE_AM3359

CCS 版本:7.3.0.00019  

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 04_01_00_06

 

 

感谢您的反馈。

谢谢、BRS

Nikolauschke

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您基于哪种主机操作系统? 如果您在 Linux 上、请提供 Linux 发行版(例如 Ubuntu 16.04 LTS)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 Windows 10 64位。

    谢谢、BRS

    Nikolauschke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看一些文档、不清楚软件包的各个版本到底有哪些确切的依赖关系。 我将把这个主题移至 Sitara 论坛、那里的专家可以确保您拥有正确的依赖关系。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    如 wiki 中所述、Profinet 构建使用 PROCESSOR-SDK-RTOS 03_03_00、而不是4.1。

    可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取 PRSDK 3.3

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    谢谢、使用正确的 SDK 版本、它可以正常构建。

    也许可以考虑更新 wiki 页面上的链接、以便直接转到 SDK 版本03_03_00。

    出发地: www.ti.com/.../ti-rtos-proc
    将您转至不使用它构建的最新版本。

    至: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    将您直接转至 wiki 中提到的正确 SDK 版本。

    此致
    Nikolauschke