This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:集成所有器件驱动程序的示例

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638712/rtos-am3358-examples-for-integrating-all-device-drivers

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在寻找 TI-RTOS 开发的详细文档、但我介绍了我们的 SDK 培训和 RTOS 技术讲座培训站点。

他们从 hello world 示例开始 RTOS 开发、并成功集成了 UART 驱动程序、但无法集成 USB 驱动程序、并且他们遇到了问题、因为他们不知道代码中存在什么问题。

因此、如果有更多有关 TI-RTOS 开发的详细文档、了解他们的问题将非常有帮助。

此外、为了缩短此开发时间、他们请求了集成所有器件驱动程序的 RTOS 示例、但我发现我们的 Processor SDK 中只有 POSIX-SMP 示例。

您能否查看并告诉我是否有示例可用于 AM335x 的多个器件驱动程序?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si、

    您是否看过此处的示例 C:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/MyExampleProjects?

    在 Processor SDK RTOS 版本中、该位置有很多基于 RTOS 的外设示例。

    以下是有关在 PDK 中生成 MyExampleProjects"文件夹的指导视频

    https://training.ti.com/processor-sdk-device-drivers-setup-test 

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的回答。
    我的客户要求了解他们如何集成这些示例。
    似乎有一个应用手册用于此操作、但链接已断开。
    www.ti.com/lit/an/sprac93/sprac93.pdf


    如果您有、请分享此应用手册吗?
    或者、是否有任何其他 RTOS 应用手册来集成这些每个 RTOS 驱动程序示例?

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SI、

    我已将应用手册离线发送给您。 这是为 AM57xx 器件创建的、但对于 Processor SDK RTOS 中支持的所有器件、指令非常相似。 该应用手册目前不可用、因为需要将此软件引入 SDK。

    希望这对您有所帮助。 请在此处发布任何后续问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    本文档非常有用、并且提供了说明 PDK 目录中 CCS 工程选项的 txt 文件中的信息(例如 \\pdk_am335x_1_0_7\packages/ti\drv\emac\test\EmacLoopbackTest\AM335x\armv7\BIOS\emac_BasicExample_evmAM335x_armExampleproject.txt)尤其有用。

    如果我们计划添加"merge (合并)"选项来生成集成所有驱动程序的示例、那么客户了解 TI-RTOS 驱动程序将会非常有帮助。 我的客户迫切希望获得此类示例、以便更轻松地构建定制系统。


    谢谢、此致、
    SI