This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:DDR3发现问题

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651250/tms320c6678-ddr3-finding-problem

器件型号:TMS320C6678

大家好、我想使用 TMS320C6678内核构建我的定制板。 该 EVM 使用"K4B2G1646E-BCH9"作为 DDR3、最大速率为1333M、但我需要使用其行业部分 K4B2G1646E-BIH9" 、但我今天很不能访问此部件、SAMSUNGCOMPANY 不再构建。 您是否有任何具有以下规格的推荐器件? 请帮帮我。 谢谢。

密度:>= 2Gb  

电压:1.5V

临时:  工业

封装: 96FBGA

数据总线:16位

DDRCLK:66MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、由于假日、响应将会延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    请参阅 KeyStone 器件 DDR3设计要求应用报告 SPRABI1B 的第2章。  大多数1.5V DDR3存储器已停产、因为所有 DDR3L 存储器均在1.5V 和1.35V 电压下运行。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan 和 Tom 大家好

    谢谢你。  

    好的。 我将从现在开始使用 DDR3L。