This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA745:TI-EVM 板 uboot 无法找到 USB 存储器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640842/linux-dra745-ti-evm-board-uboot-unable-to-find-usb-storage

器件型号:DRA745

工具/软件:Linux

您好!

电路板:TI-EVM DRA74x  

UBoot 版本:2016.05

SDK: TI-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03

USB 启动:找不到 USB 存储。

但是 USB2可以在启动系统后找到器件、Uboot 为什么找不到它。

谢谢、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我已将您的问题转交给 USB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar

    因此、端口在内核中正常工作、检测到器件。 但在 u-boot 中不起作用。
    u-boot 中的过程是正确的、让我检查 u-boot 并返回到这里。

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我发现了问题的原因、USB 在降低 phy2 阻抗(0.1Ω~2.5Ω Ω)

    解释原因,phy2为什么 可以在内核上不执行此操作。

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cesar

    该寄存器用于微调信号强度、以获得更好的眼图。
    您配置了什么值使其正常工作?

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    该范围内的值(MEM_RTERM_RMX)为[0x1 ~ 0xA]、使其正常工作。

    为什么它必须微调信号强度、而无需在内核上进行配置、使其正常工作。

    此致、
    Cesar