This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA710:电源树 DRA71x、DRA72x

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8733, TPS65917-Q1, TPS659039-Q1, LP8733-Q1, TPS65919-Q1, LP8732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651958/dra710-power-tree-dra71x-dra72x

器件型号:DRA710
主题中讨论的其他器件:LP8733TPS65917-Q1TPS659039-Q1LP8733-Q1TPS65919-Q1LP8732-Q1

大家好!

我在 DS 中发现、推荐的 PMIC 解决方案是:

对于 DRA71x 器件:

TPS65919

LP8733

对于 DRA72x 器件:

TPS659039

或  

TPS65917

这是否意味着其中一个器件可以完全为 DRA 器件上的所有电源轨供电?

此外、如果我们要在待机模式下使用器件、我们是否可以使用备用 LDO 引脚? 这是为了避免直流/直流在非常轻的负载下进行切换....

您是否有一个示例说明了经过相当优化的电源树是如何工作的?

提前感谢您的帮助!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为用户指南将介绍推荐的电源解决方案。  正确的是、这两个选项都可以支持处理器电源。

    对于 DRA72x、用户指南链接如下(也可在产品文件夹中找到)。

    适用于 DRA72x 的 TPS659039-Q1用户指南

    适用于 DRA72x 的 TPS65917-Q1用户指南

    TPS65917-Q1在尺寸和空间更小的情况下进行了更多优化、通常推荐使用 PMIC。  但是、如果您希望 PCB 与 DRA74x 或 DRA75x 解决方案兼容、则可以考虑使用 TPS659039-Q1、因为它可以同时支持 DRA72x 和 DRA74x/75x。

    对于 DRA71x、用户指南链接如下(也可在产品文件夹中找到)。

    适用于 DRA71x 的 TPS65917/9-Q1用户指南

    适用于 DRA71x 的 LP873x 用户指南

    请注意、LP873x 解决方案是 LP8733-Q1 + LP8732-Q1双芯片解决方案。  此解决方案成本更低、但也只能在内核电压轨上支持高达3A 的电流。  如果您需要高达3.5A 的电流、则使用 TPS65919-Q1。  如果您需要高于3.5A 的电流、请使用 TPS65917-Q1解决方案。

    此致、
    Karl