主题中讨论的其他器件:LP8733、 TPS65917-Q1、 TPS659039-Q1、 LP8733-Q1、 TPS65919-Q1、 LP8732-Q1
大家好!
我在 DS 中发现、推荐的 PMIC 解决方案是:
对于 DRA71x 器件:
TPS65919
或
LP8733
对于 DRA72x 器件:
TPS659039
或
TPS65917
这是否意味着其中一个器件可以完全为 DRA 器件上的所有电源轨供电?
此外、如果我们要在待机模式下使用器件、我们是否可以使用备用 LDO 引脚? 这是为了避免直流/直流在非常轻的负载下进行切换....
您是否有一个示例说明了经过相当优化的电源树是如何工作的?
提前感谢您的帮助!
Daniel