This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6467T:关于 DM6467T 电源序列

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644177/tms320dm6467t-about-dm6467t-power-sequence

器件型号:TMS320DM6467T

您好!

 根据 DM6467T 数据表的7.3.1、电源序列应为1.2V->1.8V-3.3V。 但是、根据文档《DM6467的 PIP 电源参考设计(修订版 A) 》(http://www.ti.com/lit/df/slvr318a/slvr318a.pdf )、IT 电源序列为1.2V->3.3V->1.8V。

有人能告诉我哪一个是正确的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:

    DM6467T 数据表是最新的、具有最高优先级。 正确的电源序列是我们在数据表中得到的。

    此外、在"DM6467的 PIP 电源参考设计(修订版 A)"中、我看到:

    "功率斜坡顺序必须在 DVddr2之前为 CVDD、在 DVdd33之前为 DVddr2。。。" 这似乎与数据表一致。

    另请参阅 DM6467T 器件勘误表中的 Advisory 3.0.4:

    www.ti.com/.../sprz307a.pdf

    此致、
    帕维尔