This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:无法创建新的 SD 卡

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643202/linux-tms320dm8168-cant-create-new-sd-card

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

你好。

当我要为 Dm816x 创建 SD 卡时。 当我执行此命令时:

sudo ${EZSDK}/bin/mksdboot.sh --device /dev/sdb --SDK ${EZSDK}

我收到此错误:无法访问/dev/sdb? 没有此类文件或目录

注意:执行 lsblk 时,我的 SDCard 有 dev/sdb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,

    你有什么想法吗?  
    我检查它, 在 mksdboot.sh 文件中有 fsdisk -D -R 错误。


    sfdisk:无效选项--'D'

    为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应检查 SD 的安装位置。
    使用 sudo fdisk -l 命令可以检查分区。
    按设备名称显示。 例如:/dev/sdd、/dev/sdb 或/dev/sdc 等 bast 方法是在 插入/未插入 SD 卡的情况下尝试此命令、并检查哪个/dev/sdX 将消失/出现。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    结果如下:



    sudo fdisk -l
    磁盘/dev/sda:30 GiB、32212254720字节、62914560扇区
    单位:1 * 512 = 512字节的扇区
    扇区大小(逻辑/物理):512字节/512字节
    I/O 大小(最小值/最佳值):512字节/ 512字节
    disklabel 类型:DOS
    磁盘标识符:bb0x69bb166

    器件 启动启动 结束扇区大小 ID 类型
    /dev/sda1 * 2048 60459007 60456960 28.8G 83 Linux
    /dev/sda2 60461054 62912511 2451458 1.2G 5扩展
    /dev/sda5 60461056 62912511 2451456 1.2G 82 Linux 交换/Solaris


    磁盘/dev/sdb:953 MIB、999292928字节、1951744扇区
    单位:1 * 512 = 512字节的扇区
    扇区大小(逻辑/物理):512字节/512字节
    I/O 大小(最小值/最佳值):512字节/ 512字节
    disklabel 类型:DOS
    磁盘标识符:0x6f20736b

    器件 引导 启动 结束扇区大小 ID 类型
    /dev/sdb1 778135908 1919645538 1141509631 544.3G 72未知
    /dev/sdb2 168689522 2104717761 1936028240 923.2G 65 Novell NetWare 386
    /dev/sdb3 1869881465 3805909656 1936028192 923.2G 79未知
    /dev/sdb4 2885681152 2885736650 55499 27.1M d 未知

    分区表条目不按磁盘顺序排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好




    你不知道吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    未插入 sdcard 时的结果是什么?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里似乎讨论了这个问题:
    e2e.ti.com/.../643196

    请勿针对同一问题打开多个主题。
    我要关闭此主题。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好



    插入 SD 卡时,我不创建 SD 卡。


    我收到此错误:无法访问/dev/sdb? 没有此类文件或目录
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在此处回答 Pavel 的问题:
    e2e.ti.com/.../643196



    BR
    玛格丽塔