This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:BCP CRC 子模块

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652709/ccs-tms320c6670-bcp-crc-submodule

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TMS320C6670和 BCP 执行 LTE PDSCH。

在示例项目中、我们将输入数据更改为40位、将 TBS 更改为40。

我在 MATLAB 中插入了相同的输入数据。

不适合将 MATLAB 结果与 BCP CRC 结果进行比较。

我知道小端字节序的方式是什么。 但是、除此之外、结果本身并不正确。

我想知道原因。


输入数据-> 0x253b1447、0x70 SO 40位
BCP 结果-> 0x47、0x14、0x3b、0x25、0x70、 0xee、0x3E、0x30

MATLAB 结果与上述 BCP 结果不同。

我想知道十六进制数中的32位信息位的顺序是什么。

请你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan