This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:PDK 中的 mmap 示例?

Guru**** 2824865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650623/rtos-66ak2g02-mmap-example-in-pdk

器件型号:66AK2G02

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的客户希望尝试使用 C:\ti\pdk_k2g_1_0_7\packages 生成 mmap 示例、如下所示:

pdkProjectCreate.bat k2G 所有小尺寸映射所有 ARM (或 DSP) C:\ti\pdk_k2g_1_0_7\packages

但它实际上并未生成相关示例。 PDK 1.0.7在 K2G 上是否支持它?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎不支持 MMAP 示例。 我运行了以下命令:
    pdkProjectCreate.sh K2G 几乎所有 DSP

    然后是 CD MyExampleProjects/和 ls、并且没有生成 MMAP 示例。 查看源代码、我看不到 mmap 源代码。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好、感谢您的回复。 (笑声) 但是 C:\ti\pdk_k2g_1_0_7\packages/ti\runtime \mmap\docs\ReleaseNotes_mmap.pdf 显示"extend test applications to support K2L and K2G"。 我想知道代码本身是否支持 K2G 平台、但是用于生成 K2G 示例的脚本无法正常工作。 你怎么看?

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此问题的回答是什么?

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果脚本未生成工程、则器件不支持 mmap。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    感谢您的回答。 明白。

    BR