This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3354:Starterware eHRPWM

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652679/ccs-am3354-starterware-ehrpwm

器件型号:AM3354

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用 EHRPWM 函数生成 PWM 信号。 我使用的是 CCS 7.3.0和 starware、而不是 Linux。

我正在按照本页的指南进行操作:

processors.wiki.ti.com/.../StarterWare_EHRPWM

但是,在 starterware 中,我找不到函数 PSCModuleControl()和 EHRPWMPinMuxSetup()。 我要这么做  

此外、如果有任何有关如何设置 EHRPWM 的示例、我将不胜感激。

非常感谢、

陈德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    Starterware 不再是受支持的软件产品。
    但是、AM335x 的 Processor SDK RTOS 软件包中提供了 PWM 诊断测试。 位于
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\board\diag\PWM

    您使用的是什么 SDK?

    Lali