This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:什么是解码1920x1080p30 H264/MPEG2视频的最大内容比特率 IvaDecoder 支持

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643035/linux-what-is-maximum-content-bitrate-ivadecoder-supports-to-decode-a-1920x1080p30-h264-mpeg2-video

工具/软件:Linux

IvaDecoder 是否存在内容比特率限制。

IvaDecoder 支持的最大位速率是多少、用于解码1920x1080p30 H264或 MPEG2流?

同样、H264 IVA 编码器是否存在比特率限制?

当 IVA 解码器和编码器同时运行时、位速率是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srinivas、
    请参阅编解码器用户指南中的"常见问题解答"部分。 它将满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!
    这很有帮助。 非常感谢。

    本文提到、对于 CABAC 流(H264)、对于 HDVICP2的266MHz、支持1080实时解码的最大位速率为25Mbps。 我是否可以假设它为最大值 如果 HDVICP2频率设置为532MHz、则为50Mbps?

    在数据表(H264)中、是否提到了非错误流的周期数? 如果流充满错误、会产生额外的开销吗? 是否需要在这些数字中添加任何系统开销?

    -Srinivas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    [引用 USER="Srinivas Marka]*值得一提的是、对于 CABAC 流(H264)、对于 HDVICP2的266MHz、支持1080实时解码的最大位速率为25Mbps。 我是否可以假设它为最大值 50Mbps 如果 HDVICP2频率设置为532MHz?[/报价]是、您的理解是正确的。

    [引用 user="Srinivas Marka">在数据表(H264)中、是否提到了非错误流的周期数? 如果流充满错误、会产生额外的开销吗? 是否需要在这些数字中添加任何系统开销?[/QUES]是的、在数据表中、这些数字是非错误流。 理想情况下、我们不会测量错误流的性能。 其原因是、它可能与存在的错误和隐藏错误的时间不同。