This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:在 DRA721的 USB4端口添加 TUSB1210 IC

Guru**** 2594780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642936/linux-dra722-add-a-tusb1210-ic-at-usb4-port-in-dra721

器件型号:DRA722
主题中讨论的其他器件:TUSB1210DRA745

工具/软件:Linux

您好!

我将使用 ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-EVM-03.02.00.03封装进行开发、并在 USB4端口添加 TUSB1210 IC。我们使用 ULPI 协议来支持 USB 传输。因此、我想知道您是否有任何相关信息来调试芯片?最好提供演示。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 DRA75x/DRA74x 系列相比、DRA72x 芯片稍有不同。 DRA72x 没有 USB4引脚输出。 如果需要、您可以使用 USB3。 在该论坛中搜索 ULPI、有几个有关 ULPI 的主题。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦~错了,我错了。 我将使用 DRA745芯片进行开发。
    好的、我将在该论坛中搜索 ULPI。 在配置 REFCLK 和所有 USB4 ULPI 引脚复用之后、我不确定我们应该如何控制数据传输。
    谢谢!