This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:如何在 OMAP-L138上将 DSP 第0行的 IPC 默认向量 ID 从5更改为其他数字?

Guru**** 2594630 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639601/rtos-omap-l138-how-to-change-ipc-default-vector-id-for-dsp-line-0-from-5-to-another-number-on-omap-l138

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我尝试更改 IPC 默认矢量 ID、如下所示。 但我无法更改它。
那么、您能不能告诉我我还应该做些什么呢?

 o NotifySetup.XDC
   (C:\ti\ipc_3_46_00_02\packages/ti\sda\ipc\family\DA830)

   - Lien 66~67 í a

     /*! 用于第#0行的 DSP 上的向量 ID */
     //config UINT dspIntVectId0 = 5;
     配置 UINT dspIntVectId0 = 7;  

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给 IPC 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、j-Breeze、

    您需要重建 IPC 库、以便更改生效。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢你的答复。

    我重建了库、但没有效果。 可以给我一些建议吗?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么仅在.xDC 文件中更改此内容? 这也在 InterruptDsp.c 和 InterruptArm.c、NotifyCircSetup.h、NotifySetup.h 中定义
    请确保更新使用此配置的所有文件并生成以查看使用的设置。

    此外、在测试时、您需要设置断点并查看中断配置、以确保您没有错过任何设置硬件中断的配置。

    此致、
    Raahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我询问的是 OMAP-L138 DSP 内核的中断矢量 ID (intVectorId)、而不是中断事件 ID (localIntId)。
    我认为我不必修改代码来更改您告诉我的文件中的向量 ID。
    恐怕您误解了我的问题。 如果是、您能否再次向我提供一些建议?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、j-Breeze、

    我注意到您将此主题标记为已解决、但从您的回复来看、我不确定。 您能否确认您的问题是否已解决?

    此致、
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    是的。 我的问题已解决。 我使用了下面的 IPC v1.25示例文件而不是 IPC v3.46示例、并检查了如何更改 DSP 内核端的 IPC 默认矢量 ID。

     o NotifySetup.XDC
       (C:\ti\ipc_1_25_03_15\packages/ti\sdo_ipc\family\DA830)


     o notify_dsp.c、notify_arm.c
       (C:\ti\ipc_1_25_03_15\packages/ti\sdo \ipc\examples\multicore\evmOMAPL138
    )

    您是否还可以参考以下主题?

     o RTOS/OMAP-L138:我无法在 OMAP-L138上的 CCS 之外构建 IPC 示例
       (e2e.ti.com/.../2366879)

    此致、
    J-Breeze