This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:DDR3最低写入水平偏斜限制

Guru**** 2842820 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650698/66ak2h14-ddr3-minimum-write-leveling-skew-limit

器件型号:66AK2H14

您好!

我在我们的其中一个设计中使用66AK2H14 KeyStone II 器件。

 在《KeyStone 器件的 DDR3设计要求应用报告》中、提到了 DDR3接口中的写入调节过程对最大和施加了限制

命令延迟和数据延迟之间的最小偏差。 请在下面说明与此相关的要点:  

1) 1)这是否也适用于 Keystone II 器件?

2) 2)在我的电路板中、达到了最大写入水平偏斜限制、但未满足最小偏斜要求。 即使在 K2H EVB 中、它看起来也不符合最小偏斜要求(例如、  

SoC_DDR3B_EDQ48网络的长度为1062.05mil、但该 DDR IC 的地址线的长度约为2425mil。 因此、差异为1363mil。 
但文档的表18提到、这必须至少为1805mil。) 那么、这是否会导致任何功能问题?

谢谢、此致、
Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1)。 KeyStone 器件的 DDR3设计要求应用报告是 KeyStone II 和 KeyStone I 器件的通用文档。

    2)。 您应遵循设计指南。 关于:
    [引用]即使在 K2H EVB 中、看起来也不符合最小偏差要求(例如、SOC_DDR3B_EDQ48网络的长度为1062.05mil、但该 DDR IC 的地址线的长度约为2425mil。 因此、差异为1363mil。 但文档的表18提到、这必须至少为1805mil。) 那么、这是否会导致任何功能问题? [/报价]

    如果您确定您的 DDR 布局与 K2H EVM 相同、则应该可以。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    根据文档、影响最小限值的主要因素是 tWLS (写入电平设置时间、从 CK 上升、CK#交叉到 DQS 上升、DQS#交叉)

    因此、我想知道、有什么方法可以延迟 DQS、DQS#输出与 CK、CK#输出。

    如果默认情况下存在延迟、请告诉我它的值。

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以回复上述查询?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    文档标题阐明了这些最小和最大布线偏差限制仅适用于 KeyStone-I 器件。  66AK2H 是 KeyStone-II 器件、不适用这些限制。  动态延迟计算消除了此限制。

    Tom