This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 OMAP 331文档

Guru**** 2594590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643137/looking-for-omap-331-documentation

TI 社区、

我最近遇到了一个问题、要求我在部署德州仪器 OMAP 331AZZG SoC 的系统上进行一些调试。 我已经在互联网上搜索此处理器上的文档、但没有任何结果。 我的理解是、它已经停产、这也是缺少文档的原因。 也许有人可以向我指出技术参考手册和支持文档的正确方向、或者向我提供一份副本? 我将不胜感激。

谢谢、

--电子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    OMAP331 (ARM9)属于 OMAP-DM 系列、旨在用作具有百万像素高的数码相机和摄像机的移动设备的数字媒体协处理器。

    我搜索了 OMAP331文档、但无法找到。 我可以说、我们没有适用于该器件的文档。

    此致、
    帕维尔