This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:SDK 构建错误

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650631/linux-am3354-sdk-build-errors

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Linux

在移植 am3354的过程中、我遇到了一个问题、即在 SDK 软件包中找不到 create-sdcard.sh 脚本。请参阅官方帖子、

我已经下载了完整的 SDK 软件包、并按照步骤进行构建。但存在许多错误。下面是构建步骤:

$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-config.txt
$ cd build
$。 CONF/setenv
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path 
$ MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5150774:

    您能否发布遇到的第一个错误?

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我的问题是、如何在新电路板上烧写系统? 什么工具? UniFlash v3.4.1? 是否有指南文档可以为我提供链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我的问题是、如何在新电路板上烧写系统? 什么工具? UniFlash v3.4.1? 是否有指南文档可以为我提供链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器 SDK 应从此处下载:

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/index_FDS.html

    它是该页面上列出的第一个文件 、ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.01.00.06-linux-x86-Install.bin。  您应该下载该文件、然后执行它、因为它是安装程序。  在已安装目录中、您将在"bin"目录中找到 create-sdcard.sh 脚本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我只使用 create-sdcard.sh SDcard、SD 卡、该卡由 MLO 和 uboot 组成。img 两个文件、然后将 SDCard 插入电路板、按按钮、然后上电、从 SDCard 开始。 但电路板没有响应。

    您对我的操作有什么建议吗?

    另一个问题:

    PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 和 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335X 有何区别、作为充电桩程序、官方建议使用实时系统或非实时系统? RT 的主要变化是什么、您能告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5150774">早上好、我只使用 create-sdcard.sh SDcard、SD 卡、该卡包含 MLO 和 uboot.img 两个文件、然后将 SD卡 插入电路板、按按钮、然后上电、从 SDCard 开始。 但电路板没有响应。[/引述]

    您尝试引导哪个板?  如果是 AM335x EVM 等 TI 电路板、请确保正确配置了启动开关。  如果是您自己的电路板、您是否正确修改了 u-boot 以支持您的电路板?  经常出现的一个问题是、TI u-boot 读取 EEPROM 以确定其是哪种特定类型的电路板(EVM、入门套件、BeagleBone Black、ICEv2等)。  如果这是一个定制板、没有可识别为这些项目之一的已编程 EEPROM、则 MLO 将不会出现错误消息、因为它不知道控制台使用哪个 UART。

    [引用用户="user515074">PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 和 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335X 有何区别、作为充电桩程序、官方建议使用实时系统或非实时系统? RT 的主要变化是什么、您能告诉我们吗?

    请启动新主题。