This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:是否所有 OMAP-L138器件都具有预先分配的唯一有效 MAC 地址

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652126/omap-l138-does-all-omap-l138-devices-will-have-pre-assigned-unique-valid-mac-addresses

器件型号:OMAP-L138

尊敬的所有人:

是否所有 OMAP-L138器件都将为每个单元分配预先分配的唯一有效 MAC 地址?

谢谢。

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    器件具有预配置的 MAC 地址、但您可以配置 OMAP-L138的 MAC 地址、请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../1407165

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信、裸 OMAP-L138处理器本身没有有效的唯一 MAC 地址。 处理器具有 MAC 地址寄存器、必须在启动期间通过代码初始化。 因此、大多数采用这些处理器的电路板都具有唯一的 MAC 地址、因为启动代码会将值从 OMAP-L138的外部 ROM 加载到 MAC 寄存器中。