This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:SERCOS III 主站支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642317/tmdsice3359-sercos-iii-master-support

器件型号:TMDSICE3359

大家好、

我将开始评估 TMDSICE3359主板、用于 Sercos III 通信。 我之前确实找到了一个说明不支持此功能的参考: e2e.ti.com/.../452499。

我可以确认现在是否支持此功能吗? 如果不是、固件支持的限制因素是什么?  

此致、

将会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们目前还没有 Sercos III Master 可供使用。 但是、我们正在努力实现 Sercos III Softmaster。 计划于2018年第1季度完成。

    另一方面、您 可以实现自己的 Sercos III 主设备、 我看不到任何固件限制

    谢谢、

    Paula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 和 Paula、

    好的、请告诉我您是否有任何预发布候选项可用于早期测试。 SERCOS 主站实现是否在 PRU 或 CPU 上?

    此致、
    将会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、它是在 PRU-ICSS 上实现的。 遗憾的是、我们目前没有任何可以与您分享的预发布版本。
    谢谢、

    Paula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paula。

    好极了、请继续发帖!

    将会。