尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
注意:此问题与以下 E2E 帖子有关。

[问题1]
请告诉我 INTRTX 中断发生的时序或条件吗?
我认为、当器件完成向主机发送 FIFO 数据时、会发生这种情况。
[问题2]
如果我的理解是正确的、那么当 CPU 时钟为200MHz 时、即使数据传输没有完成、您认为在非常短的持续时间(40uS)内发生 INTRX (EP1TX)中断两次的原因是什么?
此时、CPU 在 FIFO 上过度写入数据、即使数据传输未完成。 如果您需要更多数据来解决此问题、请告诉我。 他们使用了以下环境。
电路板:定制电路板
CAF 版本:v02.00.02.04
CSL 版本:v3.07.00
[问题3]
您是否可以通过修改 CAF 来重现此问题、以便在您的一侧运行 C5517EVM?
我们必须在下星期二在日本时间之前回答这个问题。 请帮助我们。
此致。
Kaka