This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:TCI6638K2K- DDR3A 和 DDR3B

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652696/ccs-tci6638k2k-tci6638k2k--ddr3a-and-ddr3b

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 K2H_K2EVM-HK_SCH_REV4P0_1104原理图中,TI SOC 由  用于 DDR3AVREFSSTL 的 VCCA0V75REF (引脚 G14)供电, VCCB0V75REF 为 DDR3BVREFSSTL (引脚 AC31)供电。

是否需要使用单独的电源轨 VCCA0V75REF 和 VCCB0V75REF 为其供电? 如果电流是唯一的问题、为什么不能由同一电源轨供电?  

SOC 的两个 DDR3通道是否需要单独供电? 还是可以将其组合在一起?

请发表评论。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]是否需要使用单独的电源轨 VCCA0V75REF 和 VCCB0V75REF 为其供电? 如果电流是唯一的问题、为什么不能由同一电源轨供电? [/报价]

    正如我在另一篇文章中所述、在参考设计中、VCCA0V75REF 和 VCCB0V75REF 的这种分离很可能是根据它们的功耗估算完成的。 没有具体建议 DDR3AVREFSSTL 和 DDR3BVREFSSTL 必须单独供电。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan。