This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5716:C66x L1/L2 ECC 问题

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651410/rtos-am5716-c66x-l1-l2-ecc-issue

器件型号:AM5716

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试对 AM5716 C66x 内核执行 L1和 L2 ECC 检查。 使用 DSPICFGGet*函数进行编译时,我收到一个链接器错误,表示符号未定义。 在 ti.csl.ae66文件中搜索时、我没有看到对该函数或源文件("dsp_icfg.c")的引用。 通过查看 makefile (C:\ti\pdk_am57xx_1_0_7\packages/ti\cSL\arch\c66x\src_files_c66x.mk)、可以看出 AM571x 中未包含 makefile。 与 此主题非常相似、这似乎不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这是类似的问题。 您能否编辑\ti\cSL\arch\c66x\src_files_c66x.mk 以暂时添加"am572x am571x"。 同时、我为此开了一个要求 TT。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关注版本说明以了解更新情况。 谢谢!