This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:在 GPIO 中、将在上升沿、下降沿生成什么 EDMA 事件?

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652739/rtos-66ak2h14-in-gpio-what-edma-event-will-be-generated-on-rising-edge-falling-edges

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

 您好!

    我们将66AK214处理器与 TI-RTOS/SYS-BIOS和 Code Composer Studio IDE 搭配使用。

当我检查 GPIO 是否可以设置为中断时、我发现"GPIO 引脚(GPN)可以配置为生成 CPU 中断(GPINTn)和 EDMA (GPINTn)的同步事件。 中断和 EDMA 事件可在 GPIO 信号的上升沿、下降沿或双边沿上生成"、位于 sprugv1.pdf 中。 。

那么、我想知道这些边沿上将生成什么 EDMA 事件? 此处生成的 EDMA 事件是什么

请帮助我尽快解决此问题。