This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:无法将 SSD 硬件磁盘连接到66AK12H12 EVM 板

Guru**** 2874170 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647467/linux-66ak2h12-failed-to-connect-ssd-hardware-disk-to-66ak12h12-evm-board

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

客户使用66AK2H12 EVM 板、ti-processor-sdk-linux-rt-k2hk evm-04.01.00.06。 将 USB 连接到 SSD 硬件磁盘时出现以下错误提示。

xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机不响应停止端点命令。


内核3.3.0.4存在问题、但 使用非 RT 处理器 SDK 时不会出现问题。  

这是 RT 处理器 SDK 中的错误吗?

谢谢。

Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、

    内核3.3.04不是 ti-processor-sdk-linux-rt-k2hk evm-04.01.00.06的一部分。
    他们的系统到底是什么? 他们是否修改了 TI Linux SDK? 他们使用了哪种内核?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    最新的处理器 SDK (ti-processor-sdk-linux-rt-k2hk evm-04.01.00.06 (内核 v4.9.41)和以前的旧 SDK 版本(内核3.3.0.4)都有相同的问题。

    客户未修改任何代码。

    谢谢。

    Rgds
    闪亮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shine、
    很抱歉、我删除了我之前的帖子。 我错误地回答了另一个器件的问题。

    我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪耀、

    最新的 TISDK 应解决此问题。 请在此处查看 Bin 的回复:
    e2e.ti.com/.../550846

    还提供了补丁。 您可以检查您的内核源代码、以查看您使用的版本中是否实现了这些源代码。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用列表中的补丁。

    但具有相同的误差!

    4.4.0.6内核有一些 diff 补丁和其他没有补丁的补丁。

    是否可以为此错误提供完整的修补程序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有、我会尝试找到爬行动物。 我可以建议您在最新的 DISDK 驱动程序和您使用的版本中的驱动程序之间创建一个差异。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我使用了修补程序,但是我还遇到了错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试更新到 Processor SDK 04.01.00.06。

    此致、
    Yordan