This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:更新软件包

Guru**** 2594060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638900/rtos-tms320c6678-update-the-packages

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我的工具:
操作系统:Win7
电路板:定制
CCS:V7
XDC:3.23.4.60
SYS/BIOS:6.33.6.50

我可以在项目中正确使用 IPC、SRIO 和 NDK、我的处理器是 C6678。

问题1:

如果我 仅使用"KeystoneII"器件的 DSP 内核、是否需要更新我的软件包?   

我当前的项目(C6678)是否可在"KeystoneII" 器件上运行?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dariush:

    从项目维护的角度来看、您可以将软件包更新到适用于 C6678的最新 Processor SDK 4.1 - www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-C667x。

    C6678属于 Keystone I 类别、Keystone II 器件列表如下: processors.wiki.ti.com/.../Keystone_II_multicore

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题1:

    我的 C6678项目(NDK、SRIO 和 IPC 正常工作)在" KeyStone II"器件上工作吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您的 C6678项目将无法在'KeyStone II'器件上运行。 NDK NIMU 驱动程序使用不同版本的 Keystone II 此外、两个器件之间的 SRIO 串行器/解串器配置也不同。

    此致、
    Garrett