This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:关键 Stone 器件上的中断

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652687/rtos-evmk2h-interrupts-on-key-stone-devices

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 EVMK2H 板、需要使用来自 ARM 内核的 TI-RTOS 配置外设(USB)中断。

在 K2H 数据表中检查中断管理的详细信息后,我的理解如下:

-> C66内核和 EDMA 控制器将通过 CIC 接收外设中断、因此需要启用和配置 CIC。

->对于 ARM 内核、外设中断将直接接收到 AINTC、因此无需进行 CIC 相关配置。

现在 、我们来谈谈我的顾虑、如下所示:

->我是否需要配置任何东西来将外设中断路由到 AINTC? 我是说可以在 CIC 和 AINTC 上接收相同的外设中断。 那么、我 的 USB 控制器决定如何生成 AINTC 中断、而不是 CIC 中断。

->到目前为止、我 正在使用 Hwip_Create API 为 ISR 注册"USB_EVNT0"(USB 事件环0中断)中断。 但我没有接收到中断。  那么、我是否缺少任何关键的基本或程序、我所执行的操作就足够了?

谢谢、此致、

Chetan Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、由于假期、答案将会延迟。

    此致、
    Yordan