This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:DM8127进入死区周期

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650595/tms320dm8127-dm8127-run-into-dead-cycle

器件型号:TMS320DM8127

您好、亲爱的、

有一个问题需要您的帮助。

我的客户在其摄像头中使用了 DM8127。 当他们每3分钟重启一次测试时、发现摄像头无法启动。 当他们使用 JTAG 进行分析时、PC 指向 0x2008c、并且处于死区周期。

请帮您了解一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    IPNC RDK 的版本是什么?

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、

    RDK 1.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prashant、

    请帮您检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉耽误你的回答。

    我想您的客户正在使用 IPNC_RDK 3.8。

    您能告诉我他们使用的是哪种摄像头传感器、以便我们最终可以重现问题吗?

    他们是使用演示中给出的用例还是对其进行了修改?

    他们可以尝试擦除 MTD5分区。

    此致、
    普拉什兰特
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、


    他们使用了 Sony 传感器。


    他们在自己的电路板上遇到了这个问题。


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以通过电子邮件进行讨论吗? 我的地址是 sam-yu@ti.com