This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:QtQuick.Controls 版本更新

Guru**** 2595570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643134/linux-processor-sdk-am57x-qtquick-controls-version-update

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、我使用 PSDK 4.0使用 AM57x EVM 处理了 Qt/QML 应用、我遇到了一个小问题。  我有一个取决于 QtQuick.Controls 版本2.2的 UI 元素(弹出窗口、如果重要)。  根据我的说法、此版本的 PSDK 具有 QtQuick.Controls 2.0。  我可以更新或安装新版本的控件吗?  这是可以通过新的 Yocto 构建完成的吗?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您需要将整个 qt 更新为 qt 5.9。 请使用 帖子作为参考。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好,谢谢