This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6457:从 DDR 重新加载程序

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652097/rtos-tms320c6457-reload-programm-from-ddr

器件型号:TMS320C6457

工具/软件:TI-RTOS

我向处理器加载 EMIF。 这是我的引导加载程序。  

我要将程序从 以太网下载到 DDR。

我禁止所有中断并将程序从 DDR 复制到内部 RAM (到0x800000)。

跳转到 cinit。   CPU 不工作。 程序不会跳转到"main"函数。

如何将程序从 DDR 复制到内部存储器并重新启动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您正在使用的 SDK?

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、答案可能会因假期而延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了这个问题。 必须在 DDR 副本之前才能禁用所有中断。 现在一切都正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的解决方案。

    此致、
    Yordan