This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:同时使用 AER 和语音编解码器?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641797/tms320c6748-using-aer-and-speech-codec-together

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

团队、

参考以下软件:
http://www.ti.com/tool/telecomlib
www.ti.com/.../c64xpluscodecs
http://www.ti.com/tool/c66xcodecs

AER 和语音编解码器之间是否需要双缓冲器?
还是可以在两者之间直接传递数据?
如何通过管道传递这两种算法来最大程度地减小延迟?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    同时、您能否分享您正在使用/计划使用的上述库的哪些版本? 您正在运行哪个 RTOS SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    目前尚未选择发布的 SYSBIOS。

    可能使用的库包括:

       -aer_c64Px_obj_17_0_0_0_Win32.exe 位于 C674x 或 C66x 上

       -G7xx 编码器和解码器、2.00.00.000版

       -Opus 编码器和解码器、版本01.00.02.00

    除了前面的问题:
    AER 文档( http://software-dl.ti.com/libs/aer/latest/index_FDS.html 上的 AER_installation_verification.pdf )在第5页提到了一些用于重新构建测试的特定 CGTools (C6000的 CGT 7.4.02)和 XDC 版本。
    能否使用 CCSv 7.x 上的 CGTools 8.x 来构建和链接测试?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、

    AER 是基于10ms 帧的信号处理、支持8kHz 和16KHz 采样率。 根据语音编解码器的帧大小、您可能需要更多缓冲器在它们之间传递。

    AER 仅使用文档中指定的 CGT7.4和 XDC 版本进行测试、但我们预计新的 CGT8.x 和 CCS v7.x 不会出现重大问题

    此致、
    Garrett