This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:da850evm uboot ERR:未检测到 eth phy

Guru**** 2804325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652010/linux-omap-l138-da850evm-uboot-err-no-eth-phy-detected

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我使用 cmd 编译 u-boot:

使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138-out da850evm_defconfig

使 cross_compile=arm-linux-gnueabi- O=OMAP-L138-out  

这是首次构建它。 配置文件 是 da850evm_defconfig,未修改任何内容, 加电时,u-boot 出现错误:未检测到 ETH PHY。

软件版本:安装程序- SDK-rt4.1。

定制板是指 Davinci-da850evm。

谢谢、

卢森黑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玛丽圣诞!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要构建正确的 u-boot、请使用处理器 SDK 中的顶级 makefile:
    ykovachev@LIN-0373:~$ cd ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.01.00.06/
    ykovachev@~ LIN-0373:μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.01.00.06$ make u-boot

    然后、您可以转至 CD board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+590c7d7fe1-g590c7d7fe1/并使用构建的二进制文件 u-boot.AIS 和 u-boot.bin

    要~ defconfig 和所有其他构建配置、请查看 μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.01.00.06/Rules.make

    此致、
    Yordan