This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:EVB#39;s RTOS 中支持引导模式

Guru**** 2594710 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642276/66ak2h14-bootmode-supported-in-evb-s-rtos

器件型号:66AK2H14

您好!

我计划在一个定制板中使用连接到 EMIF 接口的 NAND 闪存启动66AK2H14 SOC。

对于引导模式选择、我已经为 GPIO-01提供了到 GPIO13和 CORESEL0、CORESEL1和 CORESEL2引脚的开关、以便这些引脚能够实现
引脚可随时设置为1或0。 但对于 GPIO-0 (LENDIAN)、GPIO14 (MAINPLLODSEL)、GPIO16 (DDR3A_REMAP_EN)
和 GPIO15 (BOOTMODE_RSVD)、我没有提供开关选项、并将这些值固定为0000。 请告诉我是否有
评估模块 RTOS 源代码支持此设置、用于 NAND 闪存引导。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 TI-RTOS 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们在芯片上分离对引导模式的支持、并在 RTOS 软件中支持此引导模式。

    有关 K2H 芯片,如数据表中的 DEVSTAT 寄存器规范中所述,我们支持从 NAND 启动,Linux SDK 中支持此启动模式,以及用于参考的裸机代码:
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    就 Processor SDK RTOS 软件而言、引导模式支持仅限于 SPI 引导模式:
    processors.wiki.ti.com/.../L

    RTOS 引导加载程序是两级引导、RBL 首先加载到用户级辅助引导加载程序中、最终设置 DDR 并唤醒从内核并部署应用。 这尚未移植到 NAND 引导模式、但 SPI 可用作将功能扩展到 EMIF16 NAND 的参考。

    希望这对您有所帮助

    此致、
    Rahul