This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:I/O 引脚最大电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652515/am4376-i-o-pin-maximum-current

器件型号:AM4376

您好、专家

在 AM4376数据表 直流电气特性章节中、"所有其他 LVCMOS 引脚(VDDSHVx = 1.8V;x=1-11)"会话 中、它提到当 IOH = 6mA 时、VOH 的最小值= VDDSHVx - 0.45、IOH、最大电流的确切含义是什么? 如果它是最大电流、那么当使用它时、它小于 6mA、例如4mA、剂量意味着 VOH 的最小值也应减小、因为 V/R = I

外部连接的 LED、电流输入范围为4mA~6mA、如何处理这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着当您从引脚提供6mA 电流时、输出高电压将降低至 VDDSHVx - 0.45V。 显然、如果您提供的电流更少、则输出高电压将越来越高且更接近 VDDSHVx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您提供信息。 为什么较小的输出电流产生较高的电压? 如您所知,V= I*R,如果电流输出较小,则输出电压也应较小。 也许我的理解不正确。 请改正我的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的公式是正确的、但您会错过这样一个事实:这里的 R 是 I/O 单元的内部电阻、而 V 是从 VDDSHVx 到输出电压的 I/O 单元内部的压降。 因此、当电流较低时、实际输出电压更高。