This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:66AK2Gxx.lds 和 STARTUP_ARMCA15.S

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651618/ccs-66ak2g02-66ak2gxx-lds-and-startup_armca15-s

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Code Composer Studio

如 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Bare_Metal_Examples 所列

[引用]对于 Keystone2用户、CCS 不会自动填充 STARTUP_ARMCA15.S 和.lds 文件。 若要添加这些文件、请右键点击工程并添加文件、然后在文件路径 ccsvX/ccs_base/arm/include 下找到66AK2Gxx.lds 和 startup_arMCA15.S、并将其添加到工程中

但我无法通过提供的路径找到这些文件。 我可以从哪里获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CCSv7.2.0、两个文件都可以在~/ti/ccsv7/ccs_base/arm/include.下找到 我随附它们供您参考。

    e2e.ti.com/.../arm.zip

    此致、

    Yordan