This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IPU 存储器大小

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652022/am5728-ipu-memory-size

器件型号:AM5728

您好!

处理器:AM5728

IPU 系统中用于 ARM cortex-M4内核的程序存储器大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 AM572x 技术参考手册修订版 I 的第7节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    《AM572x 技术参考手册》的第7章规定
    IPU1_ROM/IPU2_ROM = 16KB
    IPU1_RAM/IPU2_RAM = 64 KB

    对于我们的应用而言、哪一项非常低?我能否扩展程序存储器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 M4上运行什么软件? RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是裸机嵌入式 C

    是否可以扩展 cortex-M4内核的代码大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Cortex M4可以执行代码并访问 DDR 中的数据。 我不建议运行裸机。 您应该在 Cortex M4上使用 TI-RTOS。 这将使从 TI 获得支持变得更加容易。 如果您在 Cortex A15上运行 Linux、则有一个 wiki 页面专门介绍了如何利用 IPU 和 DSP 的主题、但假设您在这些平台上运行 TI-RTOS:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_IPC_on_AM57xx