This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:SOM AM3358中的以太网问题

Guru**** 2590540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643117/linux-am3358-ethernet-issues-in-som-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们正在开发一个使用以下组件的应用。

我们的"定制板"包含以下组件。
SoM PHY AM3358BZCZA100
2.定制载板:所有外围设备(eth0、usb、sdd 卡插槽)均以"phyBOARD-WEGA-AM335x"作为参考放置。  

我们还有"phyBOARD-WEGA-AM335x"板。(此板 SOM:phy AM3354BBZCZ80)

现在、我们将使用来自"ftp://ftp.phytec.de/pub/Products/India/phyBOARD-WEGA-AM335x/Linux/PD14.0.0/images/".(Images_512MB 的图像)

通过使用,这些映像可以引导“定制板”以及“phyBOARD-WEGA-AM335x”。
我们将在 UART 上获得控制台。

问题:  
使用这些预构建的映像,phyBOARD-WEGA-AM335x 上的以太网工作正常,我们能够通过以太网 ping 通连接的主机/路由器。
但是,我们定制板上的以太网无法正常工作。链接无法使用相同的图像。
定制板的硬件与" phyBOARD-WEGA-AM335x 的载板"相同

注:

-我们已在\etc\network\interfaces 中启用 DHCP

问题:-我们是否为定制板使用正确的映像??定制板的映像和"phyBOARD-WEGA-AM335x "应与使用 phy-AM335x 的映像相同??如果不使用,请为定制板建议正确的映像。


-是否有必要更改这些预编译图像?
在给定的 BSP 中是否需要修改以太网驱动程序?

如果需要更改驱动程序或任何内核组件、您能建议任何对我们有用的链接或文档吗?

附件:我们正在为定制和 phyBOARD-WEGA-AM335x 附加日志。

e2e.ti.com/.../7183.custom5.txte2e.ti.com/.../5545.EVM_5F00_5.txt