Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:TPS2051B
您好!
当 USBx_VBUS 检测到5.25V 或更高电压时、USB 控制器是否会产生 VBUS 错误中断?
我知道 USBx_VBUS 的5.25V 是绝对最大额定值和建议的工作条件。 根据 TRM、当 USBx_VBUS 输入小于4.4V 时、似乎会发生 VBUS 错误、但未提及上限。
在我们的目标板上、5V VBUS 电源上存在纹波。 当在 Linux 启动期间多次输出 VBUS 错误中断日志并且无法启动内核时、看起来 VBUS 电压当时达到5.25V 左右。 在此期间、USB 器件未连接、USBx_DRVVBUS 变为低电平。
修改后的硬件 可改善纹波、从而抑制该现象。 但是、我想了解 USB 控制器的规格并澄清造成这种现象的原因。
此致、
Kazu