This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:使用 SDK 4.01进行触摸屏重校准

Guru**** 2595250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643071/linux-processor-sdk-am335x-touchscreen-recalibration-with-sdk-4-01

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

团队、

9月起、我将使用最新的 Processor SDK 4.01来设置我的 AM335x EVM。  SD 映像引导正常、但触摸屏校准已关闭、需要重置。 我可以看到"evtest"的触控事件、但坐标完全错误、并且 X-y 点都不对应于矩阵 GUI 按钮位置。

我看到了 wiki 文章 http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Recalibrate_the_Touchscreen 

您能否分享从串行控制台重新校准的方法?

此致、

Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garry、

    请参阅 帖子。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    按照中的说明、我可以重新校准、但会引起混淆、因为这种行为不是 GP EVM 预构建文件系统的默认行为。  缺少的元素是触摸屏的180度旋转、它在使用  Weston-calibrator 之前似乎使用导出 QT_QPA_EVDEV_Touchscreen 参数。 如果没有旋转命令、校准总是错误的

    使用的命令序列如下所示:

    root@AM335x-EVM:~ export_QPA_EVDEV_Touchscreen _parameters="rotate=180"
    root@AM335x-EVM:~ rm /etc/udev/rules.d/ws-calibrate.rules
    root@AM335x-EVM:~# Weston-calibrator
    could not load 'dnd-move'
    could not load cursor dnd-copy'
    could not load cursor 'dnd-copy' d15215.285-805995285-28599156-285995285-28599520.4
    

    现在、触摸坐标正确、矩阵 GUI 工作正常。 我们可以更新 wiki 吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Garry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该已经在 etc/profile.d/qt_env.sh 中具有导出 QT_QPA_EVDEV_Touchscreen 参数="rotate=180"。 可能是您意外删除了它。 您可以检查一下吗?