This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 Vision SDK 环境中对 DSP 上的算法代码进行优化的方法

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652360/approach-to-optmize-the-algo-code-on-dsp-in-vision-sdk-enviroment

我正在使用 Fram_copy 算法、我已经在 DSP 内核上实现了反相逻辑、它运行正常。 现在、我要优化 DSP 的这段代码、因此应该采取正确的方法、我需要在 CCS 上导入整个代码(Vision SDK)、还是可以使用独立应用来优化代码 (在这种情况下、我需要仿真与其他内核的接口)。

此致、

普里塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prittam、

    您可以创建简单的 CCS 应用程序、该应用程序可以从内存中读取数据、并在 framecopy 算法中读取进程。 这样、您就不需要使用 VSDK 链进行优化工作。 这可以是简单的 CCS 项目。
    优化完成后、您可以使用 VSDK 用例链对其进行测试。