This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:如何使用 VPSS.ko 来捕获视频! 我没有!#39;没有!

Guru**** 2804705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652366/linux-tms320dm8168-how-can-insmod-vpss-ko-for-capturing-video-i-don-t-have-it

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

大家好,

如何在我的 targetfs 中插入 VPSS.ko?  
我在执行 lsmod 命令时没有它!

只需有 syslink 和 IPv6!

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人不知道!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    如果 VPSS 内核模块还不存在、则需要在 Linux 中重新构建该模块。
    请在内核中选择 VPSS 模块并重建内核。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如何重建内核?
    是不是要依赖创建 EZSDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不熟悉 ezSDK。 但应该是这样。 只需进入 makefile 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪个 Makefile?
    我不知道必须重建哪些 Makefile 文件?