This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:支持其他供应商提供的闪存

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646838/tms320c6713b-support-which-flash-memory-from-other-vendor

器件型号:TMS320C6713B

您好!

我想知道 DSP "TMS320C6713B"支持哪个闪存来自其他供应商、如 Micron、Macronix、Microchip 等  

在我的设计中、我期待使用 Macronix 的 MX29LV040C 和 TMS320C6713B。 我想知道 TI 的 DSP 是否支持 MX29LV040C。 我没有找到有关此内容的信息。

提前感谢。  

//BR

纳耶姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nayeem、您好!

    我们的团队需要一些时间来检查 MX29LV040C 的兼容性。 请给我们几天时间、我们将会与您联系。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的回复。 希望我能尽快获得反馈。

    BR

    纳耶姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在等待您的回复。 我希望我能尽快得到反馈。  

    BR

    纳耶姆