This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:TMS320DM365 Deinterlacer

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652077/tms320dm365-tms320dm365-deinterlacer

器件型号:TMS320DM365

大家好、  

我的系统正在使用 DM368 (静态…) 并且正在使用 TI 提供的 deinterlacer 编解码器(它不在网络上、需要咨询 FAE)。 我在本模块中遇到一些问题、发现我不使用最新版本:我使用1.9、有人提到版本2.0 (在本链接中提到: http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/p/582823/2236233)

请帮助。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您使用哪种软件进行开发? 您能告诉我们您是如何收到版本1.9的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好、Kumar、

    我的系统是运行2.6.32的 DM368、但有许多部件从2.6.37移植过来

     

    1.9:我问 TI disty、TI disty 请求 TI、TI 创建了临时 FTP 帐户、向我发送了详细信息、我下载了。

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您必须联系您的 TI-FAE、或者需要按照您获得 V1.9的方式进行操作。