请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM648 您好!
我们使用 llpacket API。 为了实现自己的协议、我们在 lPacketService 中解析以太网帧。 到目前为止的工作方式不同之处在于、当我们在 DM648上接收到带有 VLAN 标签的帧的以太网标头时、该标头不正确。
下面是我们发送到 DM648的第一个字节:
ff-ff-ff-ff-ff-ff-9c-e8-20-AB-02
(这是 dest 和 src Mac 地址。)
这就是我们在 lPacketService 中得到的结果:
AB-02-81-00-00-00-ff-ff-9c-e8-20
可以看到数据已移位、VLAN 标记会覆盖某些目标 Mac 地址。 为什么是这样?
谢谢!