This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:不稳定的 PHY 检测

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652519/am3358-unstable-phy-detection

器件型号:AM3358

你(们)好

我使用了 starterkit 中的 CPSW enet_echo 示例、并提到了该示例有时无法检测 PHY。

基本上、在 MDIO 设置后、MDIOALIVE 内容为0x0、示例完成时出错

"在地址处找不到 PHY ..."

此外、我发现、如果我将 MDIO_FREQ_OUTPUT 更改为更高的值、该问题会更频繁地重现。

如果我将 MDIO_FREQ_OUTPUT 从1MHz 更改为10MHz、则每次都会重复出现问题。

此频率是否存在某种平台限制? 或者、我可能误解了某些内容、请告诉我...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 器件的最大 MDIO 时钟频率为2.5MHz。 AM335x 数据表修订版 J 第7.6.1.1节明确说明了这一点。 此器件上通常使用400至500kHz 频率。 您还应检查 PHY 能够支持的 MDIO 时钟频率。