This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA746:关于旋转传入视频的建议

Guru**** 2595230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642084/dra746-suggestion-on-rotating-incoming-video

器件型号:DRA746

大家好,

请 输入视频流 ( 现在在视频输入端口上,在未来型号中在 CSI 上...) 。  该框架  应旋转 90或180度。

 哪种方法最简单、最简单地旋转?  

逐帧执行 可能会很耗时

谢谢你

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    我已将您的问题转发给视频专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    捕获硬件不允许您旋转视频。
    但您可以在显示时将其旋转90/180/270度
    通过更改 DRM 旋转属性、您应该能够实现这一点。

    如果您希望小度旋转、那么最好在 DSP 中实现旋转

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    请参阅数据表中的" DISPC 旋转和镜像"吗?
    总体影响将只对总线利用率产生影响,没有 MIPS?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的

    有一个平铺模块、允许从旋转视图提取视频
    显示硬件可以利用此功能而无需任何处理

    无需执行其他处理。
    但请注意、它仅支持90度的旋转和翻转

    Nikhil D