主题中讨论的其他器件:EVMK2G
你好
我已成功编译并下载了基于以下内容的示例工程:
\ti\pdk_k2g_1_0_7\packages\ti\cSL\examples\gpmc\nor_read_write
我使用的是 EVMK2G 板(与 NAND 器件进行了解焊接)、并将 AD0-15、Wen、Ren、CSn 和 CLK 连接到 FPGA。
如何针对这种情况正确配置 GPMC_CONFIG7_0寄存器? 我不需要太多的内存空间、因此最小的16MB 是可以的(我猜对于 MASKADRESS 字段为1111)。
-我应该在 BASEADRESS 字段中输入什么内容? 存储器映射指定 GPMC_0_DATA 的物理地址为00 3000 0000h 至006FFF FFFF 之间的40位地址
我已阅读
TRM 中的"7.3.4.8地址解码器和芯片选择配置"、"7.3.4.8.1芯片选择基址和区域大小"等。
- GPMC_CLK 是否正常工作并且在 GPMC_CONFIG7_0中没有适当设置的情况下被驱动?
-在"66AK2G0x_pinmux_data.c"中、区域:静态 pinmuxPerCfg_t gGpmc0PinCfg[]=
不包含 PIN_GPMC_CLK、我认为这可能是错误。
测试时、CSn_0或 GPMC_CLK 上现在有活动。
希望有人能给我一些东西来继续进行故障排除。
此致
Fredrik