This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:UART_soc.h 和 SPI_soc.h

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652400/rtos-processor-sdk-am437x-uart_soc-h-and-spi_soc-h

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!
 文件 ti/drv/uart/soc/UART_soc.h 和"ti/drv/spi/soc /spi_soc.h"中缺少'extern "C"语句。

还可以验证"ti/drv/SPI/SoC/AM437X/SPI_SoC.h"中的 SPI_CONFIG 列表。 它应该有7个元素、但它有9个元素。 元件编号5是 QSPI。 是这样吗?

已安装的组件:
CCS 7.2
GCC ARM 编译器4.9.3
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core
电路板:AM437X 入门套件

此致、

Marcio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。