This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:捕获 VIP 句柄 FVID2_create 错误!

Guru**** 2591700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639954/tmdscsk388-capture-vip-handle-fvid2_create-error

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:DM388

你(们)好

IPNC_RDK 3.9.0中

我正在尝试配置捕获路径。

我看到、在中

/ipnc_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3vpss/captureLink_drv.c

三、会议的报告

 pInst->captureVipHandle = FVID2_CREATE (FVID2_VPS_CAPT_VIP_DRV、
                                          pInst->instId、
                                          pVipCreateArgs、
                                          &pInst->createStatus、&pInst->cbPrm);

utils_assert (pInst->captureVipHandle!= NULL);

三、会议的报告

FVID2_create 返回0、引导过程停止并出现错误

如何纠正这种情况?

此错误的可能原因是什么?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    创建 args 或捕获路径中的某些内容已分配、因此失败。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Brijesh 的回复。
    因为我正在自定义 CSK 摄像头应用。 我认为此应用程序使用的是创建 args 或捕获路径。 如何取消分配它们?

    请提供指导
    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    在这种情况下、请勿调用 Capture Link Create。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brijesh、

    很抱歉、如果陈述不正确、我将尝试自定义当前的 CSK 应用程序、以便禁用完整的摄像头应用程序并启用捕获。 我不在用例中创建任何基于摄像机的链接。

    我将保留 CSK 应用程序作为参考

    打印消息保留在 FVID2_CREATE 函数中、用于启用摄像头链路和启用捕捉链路。

    以下是观察结果;

    e2e.ti.com/.../1665.observation.pdf

    如果在没有摄像机链路的情况下启用了捕获链路、则不会创建 VIP 捕获驱动程序。 驱动程序句柄函数返回0、因此通道0和进程返回错误。 我不使用 DM388控制的任何外部解码器。 VIP 端口提供了就绪的16位 YCbCr 视频数据

    这里的问题是什么?

    用例是否单独控制此过程? 或者我们是否可以配置其他位置?

    谢谢你

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的用例未完成。 我做了一些补充。 现在捕获驱动器创建问题已解决。

    …………
    CapturePrm.numBufsPerCh = 8;
    capturePrm.numEXtraBufs= 1;
    .

    谢谢你。