This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:用于工业以太网的 CPSW 端口

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641692/am3359-cpsw-ports-use-for-industrial-ethernet

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

您好、Sitara 支持团队、

我想知道 AM335x 的标准以太网端口是否可以
使用"Profinet "等工业以太网通信、
是否有"以太网/IP "、"EtherCAT 主站"、"以太网 POWERLINK "和"PROFIBUS"?
我的理解是"EtherCAT 从属设备"、 "PROFINET RT/IRT" 和"SERCOS III"
应使用 AM335x 的 PRU-ICSS。
但是、我想确保 AM335x 的标准以太网端口
可用作一些工业以太网通信、例如"Profinet "、
"Ethnet/IP "、"EtherCAT Master "、"Ethnet POWERLINK "和"PROFIBUS"。
如果标准以太网电位器无法支持某些协议、
请告诉我。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:对于工业通信协议、 通常每个器件 都有 2个 ETH 端口、用于连接菊花链或环形拓扑中的器件。 在这些情况       下、PRU-ICSS 可提供低端口间正向延迟和低抖动、有助于实现实时应用并允许使用更短的系统周期。

    但是、如果应用程序不是实时(或软实时)、则可以使用标准以太网端口。 在下面、我对您的示例的评论:

    - EtherCAT 主站:当然,您可以使用标准以太网端口。 我们有一个 TI 设计、其中 Acontis EC-主站 在 AM57x Gb 以太网 和 PRU-ICSS 上运行

    - EtherNet/IP:是的、如果您想使用 DLR (环形拓扑)、  我们已经在 PRU-ICSS EtherNet/IP 固件中整合了此功能。 有关更多详细信息、请参阅 TI 的 ICSS EthernetIP 适配器开发人员指南

    - Powerlink:是的、您可以在标准 ETh 上运行它。 但是、PRU-ICSS 有助于减少抖动。 我们正在致力于创建 PRU-ICSS OpenPowerlink 软件。 这将为2018年第1季度的客户做好准备

    - Profibus:不确定。 PROFIBUS 使用 RS-485而不是 ETH……

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula、

    感谢你的答复。
    我将提及此帖子。

    此致、
    卡纳